Other Parts Discussed in Thread: LM61480
主题中讨论的其他器件:LM61480
您好!
我有一个直流/直流应用、需要24V 直流输入电源提供最大6A 的4V - 20V 可变输出。我希望将 LM61480用于该应用。 目的是在直流/直流之后保持固定的4V 压降电压到线性稳压级、以获得非常干净的电源、同时限制功耗数据表示例仅提到对 FB 引脚使用分压器的固定输出配置、 但我们希望它是可变的。
选择的方法是使用 OPAMP 驱动 FB 引脚、该 OPAMP 根据 i/p 的要求将额外电流馈入 Rfbb、或使 Rfbb 电阻器变为变量。
1. LM61480是否可以实现这种实现? 如果不能、我们可以考虑任何其他器件吗?
2.其中哪一个是更好/推荐的方案、以及有任何相同的例子?
谢谢。此致、
Tanmy.