This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480-Q1:可变输出配置 LM61480

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221343/lm61480-q1-config-lm61480-for-variable-output

器件型号:LM61480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61480

您好!

我有一个直流/直流应用、需要24V 直流输入电源提供最大6A 的4V - 20V 可变输出。我希望将 LM61480用于该应用。 目的是在直流/直流之后保持固定的4V 压降电压到线性稳压级、以获得非常干净的电源、同时限制功耗数据表示例仅提到对 FB 引脚使用分压器的固定输出配置、 但我们希望它是可变的。

选择的方法是使用 OPAMP 驱动 FB 引脚、该 OPAMP 根据 i/p 的要求将额外电流馈入 Rfbb、或使 Rfbb 电阻器变为变量。

1. LM61480是否可以实现这种实现? 如果不能、我们可以考虑任何其他器件吗?

2.其中哪一个是更好/推荐的方案、以及有任何相同的例子?

谢谢。此致、
Tanmy.