This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:询问有关 BQ25610和 JEITA 功能支持的信息

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221257/bq24610-inquiry-about-bq25610-and-jeita-function-support

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ24616

您好、TI。

希望这封电子邮件能帮您找到所需信息。 我写信询问德州仪器的 BQ25610电池充电器及其与 JEITA 充电配置文件的兼容性。

您是否要确认 BQ25610是否支持 JEITA 充电曲线? 如果无法充电、是否可以设计一个附加电路来通过 BQ25610充电器实现此充电曲线?

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24610不支持 JEITA 充电曲线、仅支持高温和低温。 我们推荐使用 BQ24616。

    如果您希望设计一个电路来对 JEITA 充电曲线进行建模、则必须创建两个电路。 首先、它根据电池温度改变 ISET1和 ISET2电压。 第二步、更改 VFB 分压器以根据温度更改充电电压调节。 我认为这些电路增加了额外的 BOM 和控制、因此只需使用 BQ24616即可更轻松。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔