This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2041:功率估算问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220883/tps2041-power-estimates-question

器件型号:TPS2041

大家好、我正尝试使用  TPS2041D 、以便根据 USB 2.0规范将 USB 5V 输出的电流限制为500 mA。 为了提供热分析数据、我正在对 PCB 设计进行一些典型和最大功率估算。 最坏的情况是85°C。 数据表说明了 D 封装在各种 TA 温度下的连续总功率耗散、在 T@= 85C 时、功率耗散为377mW。 这被视为最大功率吗? 能否获得一些有关根据我的应用计算典型功率和最大功率的建议? 如果需要、我可以提供一个电路原理图片段。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    将其分配给 Eric、他负责我们的事务。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    大部分功耗来自电源开关。  计算得出的典型功耗为 I^2*R、其中 R 为电源开关。  在85C 时、指定 RDS (on)为90m Ω。  对于一个500 mA 负载、这产生22.5mW。

    当该部件在900 mA 处受电流限制时、将达到最大功率。  该器件会使 VOUT 降低、以保持恒定的900mA 输出。  功率耗散现在为(VOUT 输入电压)*I。  最坏的情况是 VOUT 对地短路。  这在理论上意味着 VIN = 5、VOUT = 0、IOUT = 0.9、因此耗散功率为4.5W。 不过、这种功率的寿命将非常短、因为有一种热保护机制、可以在结温达到140C 时禁用输出。

    这是我第一次看到我们其中一款器件的"功耗额定值表"。  我认为这是一个封装特性、而不是特定于此器件。

    此致、
    埃里克