This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:TPS7A9101DSK

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221099/tps7a91-tps7a9101dsk

器件型号:TPS7A91

您好、TI 团队、您能请查看我的一个新项目中的附加电源部分吗?

e2e.ti.com/.../TPS7A9101DSK.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Govind:

    以下是我在查看 TPS7A91原理图后的评论:

    -需要将一个10kΩ 到100kΩ 的上拉电阻器连接到 PG 引脚。

    -确保 LDO 启动的时间常数与电源正常输出的时间常数相匹配,这可以通过添加一个电容器与电源正常上拉电阻器并联来实现。 有关更多信息、请参阅 《使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点》。

    -只是为了确保所需的软启动斜坡时间为0.8ms、使用以下公式计算得出:

    此致!

    T·尤尼泽