This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:寄存器设置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221052/bq24192-register-settings

器件型号:BQ24192

团队、您好!

我们 在我们的系统中使用具有以下配置的 BQ24192电池充电器。

-电池连接到 BQ24192的输出与 一个额外的保险丝在该系列。

我们面临电池充电电压的问题、电池充电停止在3.9V 而不是4.2V。

由于添加了与电池串联的保险丝、我们是否需要更改任何寄存器设置?   

为了便于参考、我还附上了我们当前使用的寄存器设置。  

修订版00 0x2F
修订版01 0x10
修订版02 0x90
修订版03 0x11
修订版04 0xB3
修订版05 0x86
修订版06 0x03
修订版07 0x40
修订版08 未使用
修订版09 未使用
REG0A 未使用

请参阅并帮助调试问题。

谢谢。

考萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:  

    从 BQ24192 BAT 引脚到电池的电源路径上的串联保险丝可能会导致压降。 为了在您接近充电结束时确认这一点、请测量尽可能靠近 BAT 引脚的电压。 如果您的电路板没有测试点、请测量 BAT 引脚输出电容器两端的电压。 我猜、这个电压将接近4.2V、而实际电池电压大约降低0.3V。  

    为了解决该问题、您可以增大 REG04中设置的充电电压限制(VREG)、以抵消保险丝引起的压降。  

    此致、

    加勒特