This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:如何使用 bq79616-Q1实现开路检测

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221181/bq79616-q1-how-to-realize-the-open-wire-detection-with-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1

您好、专家:

如何 使用 bq79616-Q1实现开路检测?  

谢谢

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    BQ79616-Q1器件能够检测 VC 和 CB 引脚上的开路检测。 这是通过将一个电流阱连接到每个 VC 和 CB 引脚来实现的(VC0和 cB0除外-这与电流源连接)。

    如果存在开路连接并且启用了电流阱、则将 使用外部差分电容器、电芯电压测量值会随着时间的推移下降到不规则的水平。 这同样适用于 VC0和 CB0引脚(稍作更改)。  

    启用诊断比较后、器件会将主 ADC 之间的电芯电压测量值与主机编程的阈值或 AUX 电芯测量值(来自 AUX ADC)进行比较。  

    我们 在此处的 BQ79616-Q1数据表中对此过程进行了更深入的说明 、可以从第95页开始找到该过程。 我希望这对您有所帮助!

    此致、

    朱莉娅·路易斯