This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62595:损坏问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219486/tlv62595-damage-problem

器件型号:TLV62595

您好,

我有一个使用 TLV62595的客户。  TLV62595目前用在两个项目中、即 TPS54360BDDar+TLV62595; TPS54527DDAR +TLV62595。然而、 10个电路却出现了故障。

应用:TLV62595为5V 输入、0.92V 输出。   故障现象为:5V 输入短路、无输出、输出阻抗不正确。   以前的电平 TPS54360BDDAR 和 TPS54527DDAR 的两项都是输出5V。    它们都测试正常、并且在后端有多个 DCCS、例如 TLV62569DBV、只有 TLV62595损坏。

随附的是相关原理图和 PCB 屏幕截图。   请帮助查看问题所在并给出建议。

  e2e.ti.com/.../2287.TPS54360BDDAR_2B00_TLV62595.zip        e2e.ti.com/.../2352.TPS54527DDAR_2B00_TLV62595.zip

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我将查看原理图、稍后再与您联系。

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我查看了 TLV62595的原理图和 PCB。 请查看以下内容以获取我的评论:

    1) 1)原理图看起来没有问题。 但是、我找不到 SMPC0420HP-R47M 的数据表。 请分享一下吗? 我还看到在输出端使用铁氧体磁珠、我建议确保它不会影响应用的环路稳定性。  

    2)组件在2287文件中的位置看起来不错。 对于2352文件、输出电容器和电感器的放置方式看似远离 IC 有点远。  

    您能否分享一下铜平面在布局中的样子?  

    3)触发此类器件故障的一种可能性是 IC 引脚上的过载超过器件的绝对最大额定值。 要验证这一点、请在稳定状态、启动和关闭条件下分享 Vin、SW、Vout 和电感器电流的波形。

    4) 4)两个项目中 TLV62595的负载是多少?

    5) 5)前置稳压器的电源是什么?  

    6) 6)最终应用是什么?

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    )电路原理图看起来不错。 但是、我找不到 SMPC0420HP-R47M 的数据表。 请分享一下吗? 我还看到在输出端使用铁氧体磁珠、我建议确保它不会影响应用的环路稳定性。  [/报价]

    随附 SMPC0420HP-R47M 数据手册。

    2)在2287文件中,组件的位置看起来不错。 对于2352文件、输出电容器和电感器的放置方式看似远离 IC 有点远。  [/报价]

    客户尚未提供。

    3)触发此类器件故障的一种可能是 IC 引脚上的过载超过器件的绝对最大额定值。 要验证这一点、请在稳定状态、启动和关闭条件下分享 Vin、SW、Vout 和电感器电流的波形。[/报价]

    请参阅随附文档中的波形图、

    4) 4)两个项目中 TLV62595的负载是多少?

    [/报价]

    TL62595的负载范围介于1.7A 到2.8A 之间、根据最终产品上层应用业务处理的变化而变化。

    [报价 userid="54681" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219486/tlv62595-damage-problem/4603566 #4603566"]5)前置稳压器的电源是什么?  [/报价]

    我不明白前置稳压器的定义。

    客户的电路板是12V 直流输入、带有外部交流-直流12V 3A 电源适配器。 电路板上的 TPS54360BDDAR 在12V 电压下负载、输出电压为5V。 TLV62595负责将5V 转换为0.92V。

    6)最终应用是什么?
    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]

    TLV62595的负载为5V 至0.92V、负载端子是我们 CPU 的 Vcore。 用作最终产品时、Vcore 电流在1.7A 至2.8A 范围内变化。

    e2e.ti.com/.../SMPC0420HP_2D00_R47M.pdfe2e.ti.com/.../TLV62595-waveforms_5F00_20240425.docx

    感谢您的支持!   

    [/quote][/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我明天会回到你的身边。

    此致

    斯内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我认为使用的电感器没有任何问题。  

    此外、我在您共享的波形中也没有看到任何过压事件。 但在我看来、如果交流线路上存在任何快速瞬变、则可能会出现超过器件绝对最大额定值的过压、从而使器件输入过载。  

    我建议检查随适配器提供的客户电路板、执行几个打开和关闭周期、并验证所有电压(Vin、SW、Vout 和 IL)。

    您还可以详细说明一下吗?  

    根据最终产品上层应用程序业务处理的变化而变化。

    终端应用是 CPU、对吧?

    谢谢!

    此致

    斯内哈