This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750D 的配置

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220499/tps25750-configuration-of-tps25750d

器件型号:TPS25750

尊敬的 TI 团队


我有一个与以下主题内容相关的问题。
e2e.ti.com/.../4056872

①当"TPS25750D"作为受电设备启动后从外部为系统中的 MCU 供电时、
无法使用补丁捆绑包模式、因为在执行 PDO 协商时 MCU 未运行。
因此、我知道在上述情况下使用时需要 EEPROM、但这种理解是否正确?

②我知道、不支持通过 I2C 从 MCU/MPU 中继 TPS25750将 PDO 配置数据写入 EEPROM。 是这样吗?
离我上一篇文章还有一段时间了、如果有最新的情况、请告诉我。

③如果使用 EEPROM 在不安装 MCU 的情况下创建独立配置、我们需要先将二进制数据写入 EEPROM、然后再将其安装到电路板上。
之前、您告知我 TotalPhase Aardvark 是 I2C-EEPROM 编程器的推荐产品。
但是,如果我们在批量生产方面,我们认为群组是比较好的。 如果您有任何示例、请分享。


此致、
太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    1.补丁捆绑包即使电池电量耗尽标志被置位也应能够使用、并能够从 LDO_3V3运行 MCU、直到系统电源联机。 因此、即使在这种情况下、您也可以从 MCU 运行配置、而无需 EEPROM。

    2.正确无误、一旦配置被加载到 EEPROM 中、就无法从 EEPROM 更改配置。 您可以随时通过 MCU 更改寄存器设置。

    3.通常情况下,我们推荐使用 Aardvark,但兼容刷写 EEPROM 的编程器就足够了。 通常、客户会在 proto 构建期间使用 Aardvark 以进行配置、并根据需要进行任何更改。 确认配置后、用户可以将二进制文件交给 EEPROM 制造商、并将其烧录入大规模生产。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

     

    谢谢您、我有更好的理解。

    关于问题"1"、请您再补充一点。

     

    此时、在所考虑的系统中、需要首先向 PMIC 输入5V 电压、在此处生成3.3V 电压并将其提供给 MCU。

    在本例中、我认为通过将 TPS25750D 设置为"始终使能受电方"、PPHV 路径将在进行 PD 协商之前导通。

    (我认为 ADCINx 应设置为适当的电压、通过将 TPS25750D 的 LDO_3.3V 分频获得。)

    我假设这样可以为连接到 PPHV 路径的 PMIC 供电、是这样吗?

     

    此致、

    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo:

    没错、这个默认配置的目的是通过板载 MCU 到闪存配置来实现。 因此、PPHV 上将提供5V 电压、以便在加载配置之前为下游供电。 加载好配置后、该器件可以根据您的配置作为 PD 完全运行。  

    ADCINx 应根据此图表以及表9-5进行设置。

    此致、

    布兰登