尊敬的 TI 团队
我有一个与以下主题内容相关的问题。
e2e.ti.com/.../4056872
①当"TPS25750D"作为受电设备启动后从外部为系统中的 MCU 供电时、
无法使用补丁捆绑包模式、因为在执行 PDO 协商时 MCU 未运行。
因此、我知道在上述情况下使用时需要 EEPROM、但这种理解是否正确?
②我知道、不支持通过 I2C 从 MCU/MPU 中继 TPS25750将 PDO 配置数据写入 EEPROM。 是这样吗?
离我上一篇文章还有一段时间了、如果有最新的情况、请告诉我。
③如果使用 EEPROM 在不安装 MCU 的情况下创建独立配置、我们需要先将二进制数据写入 EEPROM、然后再将其安装到电路板上。
之前、您告知我 TotalPhase Aardvark 是 I2C-EEPROM 编程器的推荐产品。
但是,如果我们在批量生产方面,我们认为群组是比较好的。 如果您有任何示例、请分享。
此致、
太郎美