This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ7694201 - SPI 电气协议

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221030/bq76942-bq7694201---spi-electrical-protocol

器件型号:BQ76942

您好!

如果 BQ769420的内部 LDO (REG1、REG2)均未配置、 SPI 总线是否使用 REG18?

如果是、是 MISO 引脚的推挽或开漏配置。

或者、可以从外部稳压器从外部为 REG1供电、以强制 SPI 使用 REG1。

我将通过 SPI 将 BQ7694201连接到 STM32、并决定我需要电平转换器还是可以通过直接连接来解决问题。

谢谢、

k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keshav,

    BQ7694201将 REG1 LDO 用于 SPI。 但是、默认情况下 LDO 处于关闭状态。  

    Unknown 说:
    或者、可以通过外部稳压器为 REG1提供外部电源、以强制 SPI 使用 REG1。

    是的,但让我解释一下。 REG1和 REG2稳压器通过 REGIN 引脚馈送。 REGIN 引脚可以从外部供电。 只需确保为 REGIN 引脚提供至少5.5V 的稳定电压。

    另一种替代方法是使用集成稳压器(REG0)来驱动外部 NPN BJT 的基极(使用 BREG 引脚)、从而提供5.5V REGIN 引脚电压。 这就是我们的评估模块板使用的器件。

    有关更多详细信息、请参阅  器件数据表中的第6.3.1节"前置稳压器控制" 技术参考手册(TRM)

    我认为不需要电平转换器。 您可以将 REG1配置为3.3V、并将 MISO 引脚连接到 REG1 (如果尚未连接)

    此致、
    何塞·库索