This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:TPS22919是否会可靠地关闭、同时看到输入端为5.7V?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221209/tps22919-will-the-tps22919-switch-off-reliably-while-seeing-5-7v-at-its-input

器件型号:TPS22919

团队、您好!

降压转换器连接到 Vin=5.7V 且 Vout =3.3V。 如果降压转换器在输入电压和输出电压之间发生短路、TPS22919的输入电压为5.7V、这在最大额定值范围内。

TPS22919是否会可靠地关闭? 您是否预计会对其他参数产生任何影响?

谢谢、此致、  

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans,

    该器件本身的额定绝对最大值高达6V、但建议运行条件仅为5.5V。 这意味着对于直流稳态运行、我们只建议最高电压为5.5V。

    话虽如此-对于您所讨论的故障持续时间、应该不会出现问题。 绝对最大参数与建议的操作条件不同、它们更多的是"应力"参数、但是针对类似这样的故障条件设计的。