This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:Q1

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219277/lm5155-q1

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件: LM5156

是否有办法强制控制器 LM5155在恒定 PWM 模式下工作、并避免进入脉冲跳跃模式工作? 在与 LM5155具有相同设计的各种装置上、我会注意到一些控制器在脉冲跳跃模式下工作、而一些装置在恒定 PWM 模式下工作、输入和负载条件是相同的。 Vin = 14V、Vout = 55V、Iout = 1A、Cout = 4400uF、Iin (limit)=3A、Lm = 10uH、Fsw = 1.8MHz。 在设计中可以进行哪些调整以确保恒定的 PWM 运行? 当控制器进入脉冲跳跃模式时、我们面临 EMC 问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakshith、

    恒定 PWM 运行将导致轻负载时出现 OVP。 我认为 脉冲跳跃不会导致 EMI 问题。

    脉冲跳跃只能在轻负载时发生。 您可能会遇到其他问题。 请显示一些具有工作条件的波形。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:  

    我觉得奇怪的是、当负载未施加到输出时、控制器在恒定 PWM 模式下工作、但当施加负载时、控制器开始在脉冲跳跃模式下工作。 负载断开时的恒定 PWM 不会导致 OVP 吗?  

    很可能还有其他因素会导致 EMI 问题。 不过、我们会尝试使用来自 MCU 的同步频率信号来执行展频调制、以降低峰值发射。 我想知道控制器如何跟上 SYNC 引脚上的频率变化、我们计划每10ms 以10kHz 的步长实现+/- 40KHz。 您认为这样做可行吗? 我的问题是、控制器是否锁定到一个频率同步信号、并且不随同步时钟的变化更改 FSW。 请告知。

    感谢您对此提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakshith、

    LM5156是另一个选择、因为它已包含 DRSS。

    对于 LM5155、您当然可以使用 SYNC 输入并提供来自外部的时钟信号。

    然后、如果该信号保持在指定的限值范围内、控制器将使用该信号作为时钟源。

    此致、

     斯特凡