This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:有关反激式快速入门计算器的问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5155, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213640/lm5156-question-on-flyback-quick-start-calculator

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5157

有关 Vin (最大值)的问题:

  • 我输入的输入电压为:18-24-36V (最小值、典型值、最大值)

 

  • 一次侧电感在低 Vin 条件下计算。
  • 但 Excel 电子表格会响应最大输入电源电压 非最小值(在本例中、36V 会导致 Lpri 变化不为18V)

 

  • 然后、我尝试使所有输入电压都等于18V、以验证我自己也使用的计算器。 初级电感现在接近于我在计算器中得到的值(16.4uH)

 

  • 问题:在 TI Excel 电子表格中、最大输入电压是否等于 施加在 TRF 上的最小电压?
    虽然 LM5156的 VIN 引脚上施加的最小和典型输入电压可能会被齐纳二极管钳位、以便在宽范围输入电压应用中保持恒定、因此不是施加在变压器上的电压?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon:

    请在 SPP 说明: 如何使用 LM5155设计隔离型反激式控制器(修订版 A)(TI.com)中查看初级侧的电感计算结果。

    它是在最大输入电压下计算得出的。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在比较反激式配置的 LM5155和 LM5157应用手册时、计算方法似乎不同、这似乎会有差异。  也许 LM5157有一种不同的方法可以帮助说明这一点。  但从表面上看、这是一种差异。

    LM5155的应用手册参考为 SNVA866A、而 LM5157的应用手册参考为 SNVA994A。

    客户设计旨在实现隔离型反激式设计。

    1.为什么在 LM5155中 Vsupply =高电压输入、而在 LM5157情况下 Vsupply =低电压输入?

    2.电感公式通常表示为 Lm = Vin^2 * D^2 / 2* Pin*Fsw,或者如果 Pin 表示为 Pout,则 Lm = Vin^2 * D^2 * eff / 2* Pout*Fsw。
    根据应用手册中的 Lm 公式、用于计算 Lm 的基本参数存在、但没有"eff /2 "变量。
    "eff / 2"是否包括在 ILrr 项中?  如果是、不应该通过定义(或扩展) ILrr 来表示这一点?

    为了说明公式中缺少"eff / 2"项、下面显示了以3种方式计算 Lm 的方法:

    1. 摘自应用手册(标记为"第1个 TI")
    2. 计算 Lm 的正常方法(标记为1st Lm)
    3. 来自应用手册、引入了"eff / 2"(标记为第二个 TI)

    请注意、(1ST Lm)和(2ND TI)现在相等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    1.我 倾向于选择  Vsupply =低压输入、这意味着 低压输入处的电流纹波为60%。 在高输入电压下、电流纹波可能更高、但我认为这不会导致任何问题。

    2.我们可以得出 Lp 和纹波因数的关系如下。  

    请注意 ILRR=2*KFR。 效率不会对最终结果造成太大影响。 我认为  SNVA994A 中的公式与您的结果匹配。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于#1、此澄清确认了 Lm 将像通常那样使用低 Vin 电源。

    对于#2,仍然存在一些混淆/差异。
    使用上述公式、现在这显示了之前缺失的 eff/2项。  现在有一个新术语 KFR 被引入为纹波因数(或纹波比)、它是一个无单位量。
    在上一个应用手册剪辑中,ILrr 被称为纹波比,但上面的回复表示 ILr=2*KFR。  如果 ILr=2* KFR、则效率(mu 符号)刚刚添加到分子中、并且不是 ILrr 的组件。
    效率量应来自以 Pout 为单位表示 Pin、"2"是平均功率。

    在理解中缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    我将研究这一问题,但可能需要到下周中。

    此致、

     斯特凡