This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:与 TPS54308不兼容?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221149/tps54302-not-compatible-with-tps54308

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件: TPS54308

您好、E2E 专家!

你好。

在 TPS54308不可用时、我们将 TPS54302替换为未进行其他 cct 修改。 此应用为24VDC 输入、+/-3.3VDC 输出、1A。

 原理图:

注释:22ufd 电容 C106,107,112,113 PN 是 TDK C2012X6S0J226M 系列。 C108 PN 是 TDK CGA6P3X7RIE226M250AB

CCT 中的302器件在~Ω 200mA 正负载和0mA 负负载下产生以下正输出:

当 TPS54308安装在相同的 PCB 上时、相同的电路、相同的负载输出为:

PCB 布局(6的顶层)第2层中的完整接地平面:

我做错了什么? 如有任何帮助,将不胜感激。

此致、

CSC