This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:升压应用的 SPICE 仿真

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219685/lm3421-spice-simulation-of-boost-application

器件型号:LM3421

大家好、TI 团队、

我尝试对 LM3421数据表中显示的升压应用电路进行仿真、但是 未能获得恒定的输出。


我将向您发送仿真文件和获取的 I_LED 轨迹。 如果您可以指出任何错误、将会有所帮助。

e2e.ti.com/.../4214.TEST3.zip

如果您有任何必要的信息需要添加、请告诉我。


感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyoshi:

    我将了解一下。

    BTW、您使用什么软件? 您是否使用 PSPICE-FOR-TI

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    是的、我使用 PSPICE for TI。

    非常感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyoshi:

    我懂了。 由于这是一个旧器件、可能需要我一些时间才能弄清楚这里发生了什么。 请预计会有一些延迟。

    同时、我们有一些更新的器件、可能更适合您的应用。 您能告诉我们您的规格要求(如输入电压、输出电压、输出电流、调光要求等)吗? 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的帮助。
    我还在考虑、但我假设有以下规格:

    输入电压:5V
    输出电压:30V
    输出电流:100 -500mA
    调光比:0-100
    调光频率(最大值):5kHz

    请在论坛上回复。
    详细规格最终确定后、我将通过电子邮件再次咨询您。
    感谢您的支持。

    此致、

    三好市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyoshi:

    明白了。 我们新器件的规格符合您的要求、并且性能优于 LM3421。 您有 TI FAE 联系窗口吗? 我可以先向您发送促销幻灯片。

    同时、我仍在尝试弄清楚仿真中发生了什么。 请给我更多时间、因为 LM3421是旧器件。 谢谢。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Steven、
    
    非常感谢您努力寻找性能更好的设备。 
    您能提供一个 TI FAE 联系窗口吗? 
    另外、如果您能给我发送幻灯片、我将不胜感激。
    最后、我想告诉大家、从明天开始、我将参加一个为期两周的假期、 
    所以我的答复可能会推迟。 感谢您的理解。 此致、 Miyoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyoshi:

    我在此 E2E 论坛上向您发送了一个友谊申请、并附上了我的电子邮件地址。 您可以给我发送一封电子邮件、然后我们就可以在其中讨论新产品了。

    同时、也会尽量为大家推荐合适的 TI FAE 联系方式。

    Br、

    周老师