This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:TPS62873-Q1并行问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220796/tps62873-q1-tps62873-q1-parallel-issue

器件型号:TPS62873-Q1

大家好、

关于 TPS62873-Q1并联有2个问题、如下所示。

1.在推荐电路中,为什么 U1的 SYN_OUT 未连接到47k 下拉列表,而 其他设备的 SYN_OUT 连接到47k 下拉列表
4芯片 VOSNS 是否使用相同的网络来加载电源、GOSNS 是否使用相同的网络来加载接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale Tan:

    SYNC OUT 引脚上需要47k Ω 电阻器、以便识别该器件是辅助器件并具有相应的行为。  所有辅助器件都需要47k Ω 电阻器。  在原理图中、 U1是主要器件 、不 需要额外的47k Ω 电阻器。  

    是的、对于堆叠运行中的所有器件、所有感测线路都短接、建议连接到负载点。

    如果您需要有关堆栈操作的更多信息、请告诉我。 您是否还可以在计划使用的位置共享应用程序?  

    此致、

    Tanvee