This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:特定于制造商的故障

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220949/lm25066-manufacturer-specific-fault

器件型号:LM25066

大家好、

根据我们的客户、 他在他们其中一个包含 LM25066的电路板上注意到发生了 UV 故障。  

当他更改了 UV 故障的阈值并清楚地给出了0x03的故障时、他看到了一个 制造商故障、如下面的屏幕截图所示。

  

我们的客户想知道有关制造商特定故障的详细信息以及发生原因。

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会通知或指示器件配置寄存器更新为默认值。 建议在每次成功启动后发送 CLEAR_FAULTS (03h)命令。