This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用转换器和 LDO 的电源设计

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS564201, TPS56628, TPS568230, TPS566238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218620/power-design-using-switchers-and-ldo

主题中讨论的其他器件:TPS564201TPS56628TPS568230TPS566238

e2e.ti.com/.../Power_5F00_Section_5F00_A0_2D00_01.pdf

大家好、TI 团队、我附上了包含我新项目电源部分的原理图。 您能否回顾一下这些设计并提供必要的评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我好!

    更新了 TPS564201的注释。 它应该为输入侧增加一个100nF 电容器。

    我的其他同事会给出其他器件的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shuai 的快速回复。
    也期待查看其他部件注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Govind S:

    请参阅随附的我针对 TPS568230/TPS566238/TPS56628的原理图标记。

    e2e.ti.com/.../Power_5F00_Section_5F00_A0_2D00_01_5F00_markup.pdf

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Govind S:

    我们已审核所有器件、我将关闭此帖子。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy 未在原理图中对 TPS7A8001DRB、TPS564201DDC、TPS7A9001DSK、TLV62080DSG、TPS63036YFG、TPS7A9101DSK、LM21215AMH 和 TPS62822DLC 有任何意见。 如果已查看该帖子、且您未收到任何评论、请关闭此帖子。 OTHER WISE 请帮助大家查看其他部分 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Govind S:

    您需要在主题行上为每个器件型号创建单独的帖子、否则支持工程师看不到、因为这些器件来自不同的团队。 我将关闭此帖子、因为审核了 TPS564201/TPS56628/TPS568230/TPS566238。 感谢您的理解。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错,南锡