This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:使用相同项目文件的不同数量的 PMBus 参数

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219912/tps544c20-different-quantity-of-pmbus-parameters-using-same-project-file

器件型号:TPS544C20

您好!

我必须处理两个系统、这两个系统在执行期间根据参数对器件进行不同的编程。

安装了相同版本的软件、相同的硬件 TI USB 适配器和相同的项目(xml)文件、但显示不同的参数数量。

我将使用 Fuse Config Writer、并应用了相同的命令。

不同系统的完整日志不同、但对一个系统上的参数读数进行总结时、响应为:

...

项目文件中所有20个有效 PMBus 参数都将以"全部写入"模式写入(只有1个参数经过更新)

开始写入20个参数...

……

正在将设备配置(RAM)保存到闪存中...

工程导入完成:成功写入20个参数中的20个、出现0个错误和0个警告

 

在第二个系统上、响应为:

..

项目文件中所有20个有效 PMBus 参数都将以"写全部"模式写入(更新时只有0个参数)

开始写入19个参数...

...

正在将设备配置(RAM)保存到闪存中...

执行 Store_Default 后等待2000ms……

STORE_USER_ALL:自执行命令以来已过2015毫秒

通过

工程导入完成:成功写入19个参数中的22个、出现0个错误和0个警告

在这两个参数上、所有参数均未显示错误或警告、但我的自动化测试过程没有相同的响应。

是否需要检查硬件或软件中的任何配置以匹配相同的参数?

注意:同样的情况发生在我们板上的4个不同地址上。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raul、

    我将会处理这一问题。 我明天会回来与您联系。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raul、

    如果我读正确、您将使用 Fusion Power Designer 的两个版本对您的器件进行编程? 它们是否都是相同的版本? 在启动软件时、您应该能够看到版本号。 即使它们是相同的、您能否确保它们是最新的。 您可以在 https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 上找到最新版本 如果您未同时使用 Fusion、那么另一个软件是什么?

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    我们在两个系统(工作站 PC)上使用相同版本的 Fusion-Digital-Power-Designer-7.6.6。 我会在您分享时安装最新版本、但问题是我们对 TPS 器件进行编程时从同一项目 xml 文件读取的参数。

    在一个系统上、写入日志(位于 Fusion Digital 上)显示 19个参数 但是完成后、TI SW 上的窗口会显示:  器件配置写入完成。 所有参数导入成功! 22个参数被写入器件 。 这是添加额外参数、但找不到原因。 第二个系统会进行校正、因为它在完成窗口中显示写入了相同数量的参数(19)。

    报告更多参数的系统的完整日志

    写入日志:

    开始写入19个参数...
    VIN_OFF 的最小允许值[0x36]
    将 VIN_OFF [0x36] 4.00V [0xF010]写入 RAM
    将 VIN_ON [0x35] 11.00V [0xF02C]写入 RAM
    将 VIN_OFF [0x36] 4.00V [0xF010]写入 RAM
    IOUT_OC_WARN_LIMIT 的最小允许值[0x4A]
    将 IOUT_OC_WARN_LIMIT [0x4A] 4.0A [0xF808]写入 RAM
    将 IOUT_OC_FAULT_LIMIT [0x46] 30.0A [0xF83C]写入 RAM
    将 IOUT_OC_WARN_LIMIT [0x4A] 25.0A [0xF832]写入 RAM
    OT_WARN_LIMIT 的最小允许值[0x51]
    将 OT_WARN_LIMIT [0x51] 100 °C [0x0064]写入 RAM
    将 OT_FAULT_LIMIT [0x4F] 125 °C [0x007D]写入 RAM
    将 OT_WARN_LIMIT [0x51] 100 °C [0x0064]写入 RAM
    写入了 ON_OFF_CONFIG [0x02]模式:仅控制引脚;控制:高电平有效、使用 TOFF_DELAY/TOFF_FALL [0x16]到 RAM
    将 IOUT_CAL_OFFSET [0x39]-2.0000 A [0xE7E0]写入 RAM
    将 IOUT_OC_FAULT_RESPONSE [0x47]持续重新启动[0x3F]写入 RAM
    将 MFR_00 (FOR_USER)[0xD0] 0000000000000110b [0x0006]写入 RAM
    将 MFR_04 (VREF_TRIM)[0xD4] 0.000V [0x0000]写入 RAM
    将 MFR_05 (STEP_VREF_MARGIN_HIGH)[0xD5] 0.000V [0x0000]写入 RAM
    将 MFR_06 (STEP_VREF_MARGIN_LOW)[0xD6] 0.000V [0x0000]写入 RAM
    将 MFR_07 (PCT_VOUT_FAULT_PG_LIMIT)[0xD7] PGL:00b [0x00]写入 RAM
    将 MFR_08 (sequence_ton_toff_delay)[0xD8] TON_DEL:001b;TON_DEL:000b [0x20]写入 RAM
    将 MFR_21 (选项)[0xE5] EN_ADC_CNTL:1 [0x0004]写入 RAM
    写入 MFR_23 (MASK_SMBALERT)[0xE7] VIN_UV:false;Good_Z:false;UVF:false;OVF:false;OCW:false; OCF:false;OTW:false;OTF:false;EN_AUTO_ARA:false;MEM:false; PEC:false;IVD:false;IVC:false;SMB_TO_ERR:false;PRTCL_ERR:false; OTFI:false;[0x0000]至 RAM
    将 TON_RISE [0x61] 2.7ms [0xE02B]写入 RAM
    将 WRITE_PROTECT [0x10] 0 [0x00]写入 RAM
    正在将设备配置(RAM)保存到闪存中...
    执行 Store_Default 后等待2000ms……
    为 STORE_USER_ALL 保持时间暂停2000.00 ms
    STORE_USER_ALL:执行命令后经过2020毫秒

    错误日志:

    从已完成的窗口

    器件配置写入完成。 所有参数导入成功! 22个参数被写入器件。

    您的完整器件配置已通过 STORE_DEFAULT_ALL 保存到数据闪存中。

    希望更加清晰、可以帮助找到为什么我们会在一个系统上写入更多的参数。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raul、

    我明白你现在所说的话。 我会要求您将文件发送给我、以便我可以在最后复制它。 我还需要澄清一点。

    写入日志(来自 Fusion Digital)显示 19个参数 但是完成后、TI 软件上的窗口将显示:

    TI 软件是什么?

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    如何在此处附加该文件? 只是为了澄清一下、我在两个工作站都有相同的 xml 文件、但只有一个工作站显示了这一点、因此文件似乎不是问题。 我相信硬件或 TI 软件上的某些设置、但我在日志文件中看不到任何对我有意义的引用。 还需要注意的是、在 HW (TI USB 适配器)上、已尝试在不同工作站之间进行交换、但问题仍然存在于具有更多参数的重点系统上。

    当我提到 TI 软件时、我是指 Texas Instruments Fusion Digital Power Designer。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raul、

    如果您单击"插入"、应该会有一个文件按钮。

    我意识到 XML 文件是相同的、切换 USB 适配器并不能解决问题。 这使我认为软件中存在错误。 请检查是否正确写入设备。 如果是、那么您可以继续编程、因为您看到的数字不匹配是编程错误。 在任何情况下、我都要将这一情况报告给 Fusion Power Designer 维护团队。  

    如果器件编程不正确、请确保附加 XML 文件、以便我可以查看它。

    谢谢。
    卡勒布