This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:TPS546C23的问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220154/tps546c23-questions-of-tps546c23

器件型号:TPS546C23

尊敬的团队:

您能否提供 TPS546C23校验和的地址?

客户想知道他是否成功烧坏了。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    Re -将此任务分配给 Caleb  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    校验和不存储在器件上。 您应该能够通过融合电源设计器看到该价值。  

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    好! 我明白了。  您能指导我如何 通过融合电源设计器了解价值吗?

    非常感谢。
    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    似乎我弄错了、并且未显示此特定器件的校验和值。 我已联系系统以查看校验和中使用的值、以便客户可以在中手动计算。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    TPS546C23没有 EEPROM CRC、这意味着该器件不使用校验和来检查错误、因此客户不能使用。  

    话虽如此、确认编程是否正确的方法是通过以下方式利用 PMBus 协议:

    1. 在通信中使用 PEC (数据包错误检查)。 这相当于在发送/接收 PEC 字节的每次事务后为一个额外的字节计时。  如果使用 PEC、则状态寄存器中有位会判定是否检测到任何 PEC 错误。
    2. 向器件写入所有配置后、读回 STATUS_CML 寄存器。  如果通信出现问题、则会导致在 STATUS_CML 中设置错误位。
    3. 如果您希望非常全面、他们可以读回所设置的每个寄存器。  这需要时间、并且需要向固件中添加额外的代码、但如果您对上述两个器件的覆盖范围感到不满、则可以选择这种方法。

    谢谢。
    卡勒布