This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220754/bq34z100-bq34z100

器件型号:BQ34Z100

您好、我使用 bq34z100时、它在关闭后会丢失数据(soc)。在打开它之后、可以通过估算强制 soc 为一个值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    无法强制使用 SOC 值。 bq34z100必须始终由电池供电以获得最佳性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了恢复发射器、必须对发射器进行足够的充电、以达到最大电压。 如果无法达到最大和最小电压、有没有其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      不能强制 RSOC 具有某个值、它可以通过充满电或放电为空来实现准确、误差是由系统重新供电时的浪涌电流引起的、 如果没有用于电池充电或放电的突发电流、并且电池电压保持稳定、则上电时的 SOC 在您看到 RDIS 位被清除且 REST 位被置位时也可以具有相对更高的精度。