This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1 IC 故障

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220430/lm5170-q1-lm5170-q1-ic-failure

器件型号:LM5170-Q1

我们在降压模式下遇到了 LM5170-Q1 IC 故障、我们不知道原因。 由于部分损坏、它似乎与提供给该 IC 的轨电压有关。 在此 IC 损坏后、Vcc 和 GND 之间的电阻仅为几百欧姆。

我想知道是否有人也有同样的经历。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Truong:

    我认为某些引脚超出了绝对最大额定值并造成损坏。

    你是否有任何波形?

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    DIR 引脚上的干扰是否会导致 IC 损坏? 数据表显示此引脚上过滤了10us 干扰。 我知道 VCC 非常敏感、必须小于12V。 是否还有任何其他需要注意的引脚? 如果 AGND 和 PGND 之间没有外部连接链路、会出现什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Truong:

     为 DIR 引脚添加了干扰滤波器 、以防止由于 DIR 信号上的噪声而导致的错误运行。

    请确保始终满足绝对最大额定值。

    我没有看到  AGND 和 PGND 未连接的应用。

    此致、

    冯志