This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:在禁用 OVP 的情况下、DVDT 在反向输入电源连接上运行

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212521/tps2660-dvdt-operation-on-reverse-input-supply-connection-at-ovp-disable-condition

器件型号:TPS2660

应用手册:介绍了 slva811a 有关从 FET 禁用 OVP 的解决方案、请参阅下面随附的第14页。

https://www.ti.com/jp/lit/an/slva811a/slva811a.pdf

在上述情况下、请告诉我有关 DVDT 在 反向输入电源连接上的工作情况。

(条件为应用手册:slva934a、第3页)

https://www.ti.com/jp/lit/an/slva934a/slva934a.pdf

需要注意的是、如果 dVdT 电压摆幅为负、上述 FET 的栅极电压也摆动为负、则 VGS 电压可能会超过最大额定值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    让我检查一下、然后再回来看看这个。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

    感谢您的回复。

    我明白了、我期待您的最新动态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    在反极性情况下、DVDT-GND 将为负、RTN 至 GND 将为负。 因此 VGS =(DVDT-GND)-(RTN-GND)。  RTN-GND 应更大为负、因此整体 VGS 为正。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

    感谢您的回复。

    抱歉还有有关 dVdT 的问题、在上述(TPS26601 ×2)条件下、您能告诉我以下三点吗?

    ・是否可以将两个 TPS26601的 RTN (PGND)模式分开?

    ・当 VIN2已经为电源并且 VIN 连接反向输入电源时、这也不是问题吗?

    ・客户 正在考虑使用一个将 dTdV 连接到 FPGA 的电路来确定哪个 TPS26601打开。

    下面的电路是否正确?

    如果您有任何其他推荐想法、您会告诉我吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    1.可以。可以、两个 TPS26601可以将 RTN 平面保持独立。

    2. 是的,应该没问题。

    3.这看起来不错。 为此、它们也可以使用 FLT 引脚。 每当 FLT 为低电平时、这意味着 FET 关闭。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

    感谢您的回复。

    您能让我来确认与 RTN 和反向输入连接的关系吗?

    关于两个 TPS26601的 RTN 平面分隔条件;

    当其中一个 TPS26601发生 反向输入电源连接时、 RTN 到 GND 将为负极、正常。

    但我想其他 TPS26601的 RTN 不会是负、RTN 将为 GND 电平。  

    (另一个 TPS26601的 RTN 假定连接另一个 DC/DC 的 GND)

    高于认为是正确的吗?

    我关心  RTN 平面分离在 反向输入连接上有问题。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    是的、您是对的。 当反极性时、测得 GND 的 RTN 将为负值。  但是、如果 RTN 平面独立、会有什么问题? 两个电子保险丝的 GND 是否相同?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

    感谢您的快速回复、

    是的、关注点是 两个电子保险丝的 GND 和电路板不相同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我是被弄糊涂了。

    您说的是这种情形吗?

    如果您有有用的方框图、

    担忧是什么? 是否会造成一些损坏?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

    很抱歉缺少信息、

    已附加组织块图像、请参阅以下内容:

    它们是两个电源轨和两条 TPS26601线、单独的 RTN (PGND)模式和公共 GND 模式。  

    我的问题是 eFuse② Ω 侧的 FET 损坏。

    当已经由9V 供电并且 eFuse① Ω 线路变成 反向输入连接时、 RTN pattern①将为负(VGS =(DVDT-GND)-(RTN-GND))并且没有问题。

    我想  RTN pattern②将是 GND 电平、而不是负电平。  

    在这种情况下 、我担心 FET 摆幅为负、VGS 电压可能会超过最大额定值。

    您能否让我确认一下、上述问题是否正确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    你是对的。 我们是否可以将 FET 源连接到系统 GND 而不是 RTN 平面?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

    感谢您的确认、

    关于 FET 源到系统 GND、我认为反向输入连接时、栅极电压将为负、源极电压将为 GND 电平。  

    系统 GND 的状态是什么?

    还有什么问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我明白你的观点了。 您谈论的是 eFuse 1输入变为负值时的情况。 在这种情况下、eFuse 2 RTN 将在内部连接到器件 GND 引脚(系统 GND)。

    因此、如果我们将 FET 源连接到 RTN2或系统 GND、则当电子保险丝1面临反极性时、该连接是相同的。

    是的、VGS 将为负。  但我认为它不会超出输入电压范围。 如果我们可以选择接近最大反极性的 VGS 额定值的 FET、则应该没有问题。 FET 可以处理正负 VGS。

    阻止反向 VGS 的另一种方法是添加一个类似如下的二极管:

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

    感谢您提供的信息、我理解。

    ①了另一个考虑对象、这是一个保护电子保险丝0 Ω 侧系统 GND 的配置、如下所示。

    此电压是否足以防止反向输入连接?

    如果你觉得不可能,你会告诉我,找到修订的点,等等。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我觉得很好。

    此致

    G·库纳尔