This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:作为负载开关

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220265/lm7310-as-load-switch

器件型号:LM7310
主题中讨论的其他器件: TPS2663

您好、团队成员:

我希望在检测到电池后启用充电器(电池插入),以便可以保护充电器 IC 免受浪涌电流和任何即时电压波动的影响。  

我将在负载开关使用主机后插入电池,直到它将保持关闭。

电池充电电流为2A、最大电压为18VDC。

我可以将 LM7310用于相同用途吗?您也可以推荐任何最适合的用途吗?  分配图如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、您好!

    LM73100会是很好的选择。 它具有反向电流阻断功能、可防止在充电器关闭/移除时电池放电到输入侧。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal、

    但是、我们正在寻找引线式 IC 封装。 73100是 QFN (非引线式)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、您好!

    我们没有像 LM73100这样的引线式封装器件。 您能否查看 TPS2663器件? 将需要外部 FET 来阻断反向电流。

    此致

    G·库纳尔