主题中讨论的其他器件:TPS25947、 TPS566242、
大家好!
我一直在设计使用 TPS564247提供3.3V、5V 和6V 的电源管理板(PMB)。 但是、在使用期间、TPS564247稳压器设法由于未知原因而持续中断、我们希望对我们的设计进行健全性检查、以查看是否存在任何错误。 在我们的下一次迭代中、我们将转到 TPS566242稳压器、 每个电源轨上都有 TPS25947电子保险丝。 下面是一些有关 OUT 用例和电路负载的更多信息。
- 电池(6-8.4V、标称值7.4V)在使用期间、它们从未低于7.5V
- PSU 和电池输入端不能同时使用
- 3.3V、5V、6A 负载不得单独超过2.5A 最大值、每个稳压器的典型值为0.5~1A
- 3.3V:微处理器+低功耗射频收发器
- 5V:微控制器+传感器
- 6V:具有2.5A 最大堵转电流的伺服电机
- 我们为所有暴露表面进行保形涂层
- 每个稳压器的 ENABLE 引脚配置为跳线的自动使能侧
- 电池具有极性键控连接器、可防止出现反极性情况
目前、我们已解决了大约7个稳压器、它们是由于每个电压轨上存在未知故障。 调节器不会释放任何魔法烟雾。 它们只是停止工作、除了一个特定的实例。 例如、我们的系统在标称条件下工作、我们将其断电一天、然后在下次上电后、5V 稳压器不工作。 下面是我们的一些工作理论。
- 由于伺服停止或由于长时间使用过热、6V 稳压器的电流消耗过大。 (我们对这个相当确定、因为它排放了一次烟雾)
- 5V/3V3稳压器可能已经历
- 纹波电压或电流可能会损坏
- 启动时的压摆率过快
感谢所有反馈。 谢谢!