This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:电源关闭时测得的压到"SEL"引脚的电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220592/tusb542-voltage-to-sel-pin-when-power-is-off

器件型号:TUSB542

您好!

我有一个有关"TUSB542"的问题。

在我的电路中、对"SEL"引脚施加1.8V 电压、而 VDD18为"低电平"。
在这种情况下、我可以使用"TUSB542"吗?
这对"TUSB542"是否有害?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yana、

    由于 SEL 不具备失效防护、因此它会因向器件提供泄漏回路而导致长期责任问题。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的支持。

    此致、