This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:从5V 启动 VSYS

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219985/bq25720-vsys-start-from-5v

器件型号:BQ25720

你好、Tiger、

我的客户想知道、为什么在4S 电池引脚设置下 VSYS 从5V 启动、就像 Vin (type-C)一样?

他们没有写入任何0x3E 或0x15到5V 也,有没有任何其他原因有关这个原因,你可以想到??

BTW 中、当使用桶形插孔输入(20V)时没有看到这一点、 只有 typed0C 端口输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    这是预期行为。 充电器最初假定适配器为5V 适配器、然后充电器评估适配器的能力并相应地调节电压和电流。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    您的意思是、在刚开始的时候实际上有一个 PTM、所以 IC 会将5V 输入直接传递到输出端?

    这是你说的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    更新了更多信息、

    您可以看到、当 VSYS 上升到5V 时、实际上 Q1和 Q4栅极电压都上升到4.xv、这可以将该 Vbus 电压直接传递到 VSYS、

    但我想知道为什么 BQ25720的行为方式不在数据表中提及。

    因此根据电源序列,我们已经在栅极驱动上有电压,即使我们仍然在第2阶段,

    栅极驱动器应在阶段4结束时开关、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我认为这是正常的启动顺序。 如您所说、使用传统旅行适配器时、它开始正常。 使用 Type-C 输入时、我们确实会观察到类似的两步启动。 我认为这主要与 Type-C 协商和检测有关。  

    客户可以通过观察 SW1、SW2、每个栅极信号和电感器电流波形来进一步研究详细的启动波形。  

    我没有看到任何问题。  

    此致、