This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:多个问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219133/bq25713-several-questions

器件型号:BQ25713

大家好、

请帮助检查以下问题。  

BQ25713具有 OOA 模式。  在 OOA 模式下、负载瞬态是否会更糟?在非 OOA 模式或不同控制环路下、环路补偿是否相似?   是否介绍了有关如何实现 OOA 模式的简单方案?  

2.峰值功率模式。  

a.数据表提到 、当 Tovld= Tmax 时、峰值功率模式始终开启、那么没有 Ilim1、只有 Ilim2、对吗?  

b.当 Tmax > Tovld 时、数据表提到" fter Tmax、如果负载仍为高电平、则另一个峰值下电上电开始"、两个峰值下电上电之间是否存在响应时间?如果存在响应时间并且超过 PROCHOT 的抗尖峰脉冲时间、 那么它可能会停止开关、这对于实际应用来说并不好。  

3. ACx_OCP  

150mV 和280mV 选项。 如果使用10m 欧姆、则150mV/10m 欧姆= 15A、这超出了充电器的能力、那么为什么阈值会设置这么高?  

4. ACOC_VTH

它可以设置为2倍 Ilimi2、这超出了 Icrit、那么它有什么用呢?  它是 MOS Q1的 OCP 吗?  

5. BATOC_VTH

这个阈值上的抗尖峰脉冲时间是多少?  如果 VBAT_ADC 被禁用、BATOC 是否仍会工作?  

谢谢。

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    关于数据表、有很多问题。 我们下周同一时间再见。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    好的。 期待您的反馈。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我注意到有几个概念是混合的,虽然它们是无关的。 我建议使用一个 EVM、并在实验中对其进行查看。  

    1. OOA 与瞬态或补偿环路无关。 有关更多详细信息、请参阅数据表。

    2.如果 TOVLD=TMAX、看起来过载恒定不变、为什么不把 ILIM1设为高电平并禁用峰值功率模式呢? 两个过载周期之间没有延迟。  

    3. ACx_OCP 电平设置 为高电平,用于保护。 在激活保护之前、IINDPM 应工作。

    4. ACOC_VTH:将 MOSFET OCP 阈值设置为 IDPM 的百分比、并从 RAC 检测到电流。 它用于保护目的。

    5. BATOC_VTH: 将电池放电过流阈值设置为 PROCHOT 电池放电电流限值的百分比。 我在数据表中没有看到任何抗尖峰脉冲时间。 即使 VBAT_ADC 被禁用、它也会运行。  

    此致、