大家好、
请帮助检查以下问题。
BQ25713具有 OOA 模式。 在 OOA 模式下、负载瞬态是否会更糟?在非 OOA 模式或不同控制环路下、环路补偿是否相似? 是否介绍了有关如何实现 OOA 模式的简单方案?
2.峰值功率模式。
a.数据表提到 、当 Tovld= Tmax 时、峰值功率模式始终开启、那么没有 Ilim1、只有 Ilim2、对吗?
b.当 Tmax > Tovld 时、数据表提到" fter Tmax、如果负载仍为高电平、则另一个峰值下电上电开始"、两个峰值下电上电之间是否存在响应时间?如果存在响应时间并且超过 PROCHOT 的抗尖峰脉冲时间、 那么它可能会停止开关、这对于实际应用来说并不好。
3. ACx_OCP
150mV 和280mV 选项。 如果使用10m 欧姆、则150mV/10m 欧姆= 15A、这超出了充电器的能力、那么为什么阈值会设置这么高?

4. ACOC_VTH
它可以设置为2倍 Ilimi2、这超出了 Icrit、那么它有什么用呢? 它是 MOS Q1的 OCP 吗?
5. BATOC_VTH
这个阈值上的抗尖峰脉冲时间是多少? 如果 VBAT_ADC 被禁用、BATOC 是否仍会工作?
谢谢。
BRS
假设