This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为 USB Type-C 快速电池充电器场景选择合适的 IC

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887, BQ25882, TUSB320LI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218108/selecting-proper-ics-for-usb-type-c-fast-battery-charger-scenario

主题中讨论的其他器件:TUSB322BQ25887BQ25882TUSB320LI

您好!

我想 为使用 TI 产品的便携式设备设计一个 USB Type-C 快速电池充电器级。

但我无法为该解决方案选择合适的 IC。

我来详细说明一下。

系统的电源输入将来自 Type-C 壁式适配器。 USB 2.0数据线将会分离开来、并连接至我的器件内部的 MCU。

电池充电器能够作用于2节串联和2节并联的锂离子电池。

平衡器和/或其他保护 IC 来保护它们。

有人能帮助我找到适合这种特定场景的 IC 吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguzhan:

    如果您未使用需要通过 CC1/CC2线路进行通信的 USB Type-C 源、则可以使用具有被动平衡功能且电流高达2.5A 的 BQ25887升压充电器。  它具有 D+/D-线路、并在启动时自动设置其输入电流、即 D+/D-线路。  之后、充电器的 D+/D-引脚变为高阻抗、MCU 可以使用这些线路进行通信。   USB Type-C 电源需要通过 CC1/CC2线进行通信、以提供5V 电压并设置输出电流。  还需要一个诸如 TUSB322或类似的通信芯片。

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。

    我想知道如何连接 D+/D-线路。 当充电器引脚变为高阻抗时、布局上仍有一个 T 分支。 它将变成网络天线。 它可能会导致任何问题?

    我看了一下 BQ25887。 它用于2S1P 电池。 当我连接2S2P 电池时、它是如何管理并联电池的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguzhan:

    D+/D-通信频率低于1MHz、因此不会出现传输问题。  没有其他客户抱怨。

    并联电池自平衡。  唯一的问题是充电电流无法在应用需要的时间内为电池容量充电。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是说 BQ25882/3/6、而不是 BQ25887吗?
    除非我遗漏了某个信息、否则 BQ25887没有 D+/D-线路。
    但是、 BQ25882/3/6器件不具有电池平衡功能。

    我正在查看一个类似的应用、并需要我的主机处理器在 D+/D-线路上进行通信、而且还希望实现电池平衡。

    我想 TUSB320LI 用于 CC1/CC2控制以及 BQ25887。 然后、将 D+/D-连接到我的 USB-UART 桥。

    此致、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我选择 BQ25887是因为它具有被动电池平衡功能。  如您所见、有其他 IC 可以进行 USB 通信。

    此致、

    杰夫