您好!
我想 为使用 TI 产品的便携式设备设计一个 USB Type-C 快速电池充电器级。
但我无法为该解决方案选择合适的 IC。
我来详细说明一下。
系统的电源输入将来自 Type-C 壁式适配器。 USB 2.0数据线将会分离开来、并连接至我的器件内部的 MCU。
电池充电器能够作用于2节串联和2节并联的锂离子电池。
平衡器和/或其他保护 IC 来保护它们。
有人能帮助我找到适合这种特定场景的 IC 吗?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想 为使用 TI 产品的便携式设备设计一个 USB Type-C 快速电池充电器级。
但我无法为该解决方案选择合适的 IC。
我来详细说明一下。
系统的电源输入将来自 Type-C 壁式适配器。 USB 2.0数据线将会分离开来、并连接至我的器件内部的 MCU。
电池充电器能够作用于2节串联和2节并联的锂离子电池。
平衡器和/或其他保护 IC 来保护它们。
有人能帮助我找到适合这种特定场景的 IC 吗?
提前感谢。
您好、Oguzhan:
如果您未使用需要通过 CC1/CC2线路进行通信的 USB Type-C 源、则可以使用具有被动平衡功能且电流高达2.5A 的 BQ25887升压充电器。 它具有 D+/D-线路、并在启动时自动设置其输入电流、即 D+/D-线路。 之后、充电器的 D+/D-引脚变为高阻抗、MCU 可以使用这些线路进行通信。 USB Type-C 电源需要通过 CC1/CC2线进行通信、以提供5V 电压并设置输出电流。 还需要一个诸如 TUSB322或类似的通信芯片。
此致、
杰夫
尊敬的 Jeff:
您是说 BQ25882/3/6、而不是 BQ25887吗?
除非我遗漏了某个信息、否则 BQ25887没有 D+/D-线路。
但是、 BQ25882/3/6器件不具有电池平衡功能。
我正在查看一个类似的应用、并需要我的主机处理器在 D+/D-线路上进行通信、而且还希望实现电池平衡。
我想 TUSB320LI 用于 CC1/CC2控制以及 BQ25887。 然后、将 D+/D-连接到我的 USB-UART 桥。
此致、
德里克