This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:热关断

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220519/tps27s100-tharmal-shut-down

器件型号:TPS27S100

团队 成员

 热关断等问题。

在数据表中、绝对最高温度为 150℃。 但热关断温度为175℃。 热关断温度超过 AMR 值(150℃).

那么,我如何理解这些价值?  该器件会在多大的温度下自动重试?

此致

达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦达到175C、该器件将自动重试、并以10C 迟滞再次打开。 这只是典型数据、该阈值的最小值为150C、这就是 AMR 仅指定为最大150C 的原因、因为我们不知道客户在使用哪种芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的答复。

    如果某些设备命中457Cb 175℃ 并返回,则该 设备在触发175℃ 后是否能正常工作?  175℃ 通过150℃(AMR 实现)。

    最棒的区域

    达津市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    谢谢、但我有点困惑。 为什么热关断温度超过 AMR?

    热关断温度应低于 AMR。 当然、我知道175℃ 是最大值、最小值是150℃。

    此致

    T;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AMR 通常帮助客户在确定直流负载电流的同时、根据 thetaJ 预计他们可以达到多高的环境结温。 对于器件可靠性或芯片保护而言、设计阶段已经考虑到了这一点、也就是我们指定的热关断温度、旨在让客户了解器件温度可能出现故障、这可能影响其整体电路板温度。