请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27S100 团队 成员
热关断等问题。
在数据表中、绝对最高温度为 150℃。 但热关断温度为175℃。 热关断温度超过 AMR 值(150℃).
那么,我如何理解这些价值? 该器件会在多大的温度下自动重试?

此致
达津市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队 成员
热关断等问题。
在数据表中、绝对最高温度为 150℃。 但热关断温度为175℃。 热关断温度超过 AMR 值(150℃).
那么,我如何理解这些价值? 该器件会在多大的温度下自动重试?

此致
达津市