This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:3.3V 输入电压->0.7V/10A 应用

Guru**** 2528390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220353/tps546a24a-3-3vin---0-7v-10a-application

器件型号:TPS546A24A

专家、您好!

我的客户想要选择支持3.3V 输入电压-> 0.7V~1.1V/10A 的解决方案和 I2C 控制解决方案。 我发现 TPS546A24A 或 B24A 适合这些器件。 但我仔细检查了 VDD5规格、似乎该器件需要 VDD5电压高于3.9V、然后电源转换将开始。 我们是否需要从外部为 VDD5供电来支持3.3Vin ->  0.7V~1.1V/10A 应用? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:  

    VDD5具有3.9V (典型值)的内部固定欠压锁定 以启用功率级转换。 VDD5稳压器也可以由外部电源供电 、以允许在 AVIN 小于4V 的情况下运行。外部电源的电压应高于(B5h) USER_DATA_05 (POWER_STAGE_CONFIG)编程的 LDO 调节电压。

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar 您好!

    我们的问题是、我们是否需要在 VDD5上应用5V 电压、还是可以在3.3V 上应用 Vin? 非常感谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Ann,  

    5V 可以实现、但这取决于编程的 VVD5、如下所示。 如果使用5.3V、则需要大于5.0V 的电压。 外部电源的电压应高于已编程的 LDO 稳压电压。 这可以回答您的问题吗?  

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当我们使用3.3V 输入电压时、应施加5V 电压、因为3.3V 电压无法达到3.9V UVLO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ann:  

    根据该表、您对什么 VDD5进行了编程?  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahar 您好!

    默认为3.9V

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:  

    5V 的电压应该能够使其正常工作。  

    谢谢  

    Tahar