This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:J784S4 EVM 单 Leo Mule HCPS PDN-3A ADC 电源轨问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219615/tps389006-q1-j784s4-evm-single-leo-dule-hcps-pdn-3a-adc-power-rail-question

器件型号:TPS389006-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS389006TDA4VH

您好、先生!

当研究 J784S4 EVM 单 Leo Dule HCP PDN-3A 中的 TDA4VH 电源解决方案时、我看到分立式 SVS - B TPS389006监控三个 VDD_MCUIO_1V8 电源轨、为什么同一电源轨 VDD_MCUIO_1V8监控器连接到三个 ADC 输入(TPS389006引脚 MON3/MON4/MON5)时、我们通常会混淆 VDD_MCUIO_1V8监控器、因此我们通常会混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、哪种 I2C 解决了 SVS TPS389006支持的问题? 我在数据表中找不到此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队将在接下来的24小时内回答问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    我找不到有问题的文档、但我有一些评论。

    监控3个电压轨的原因是为了实现冗余。 如果其中一个监控器出现故障(它在电源轨上读取0V 时出现故障)、则其他监控引脚可以看到发生了什么情况。 此外、还可以在考虑冗余的情况下实现更高的系统级 ASIL 等级。

    对于 I2C 地址、请检查 ADDR 引脚上的电阻值是多少。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的友好回答。

     我不确定哪种情况的冗余。  查看 其他监控引脚的状态是什么? 即使监控此电源变化、TDA4或 PMIC 也将执行什么操作?

    BTW、您 找到 I2C 地址的文档是什么? 您能与我分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    我将在您的系统级问题上为您进行解答。 您可以给我发一封电子邮件吗? 我会直接发送数据表给您吗?

    a-kutzler@ti.com

    谢谢。
    安德鲁