This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426是否可用于2p 电池?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216146/bq27426-can-bq27426-be-used-for-2p-battery

器件型号:BQ27426

大家好、

我是 FAE Jayden、我的客户 想在折叠手机上使用 BQ27426。 他们想要检查以下问题:

  •  两个电池在电路上并行连接,但它们通过不同的连接器连接到主板,容量差异达到2000mA 十六进制

1. BQ27426是否可以针对2节并联电池提供解决方案? 或者建议使用更好的解决方案?

2.如果是这样,如何显示电池容量将两个电量计的功率组合成一个数字显示?

是否有双电量监测计应用的示例?

非常感谢

BRS

邱杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    如果是相同的、bq27426可以支持2节并联电池。 如果存在容量差异、则需要2个单独的测量仪表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    我们是否有这方面的示例或应用手册?

    谢谢。

    BRS

    杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    对于两个并联的相同电池、设计容量加倍、其他一切都保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    谢谢! 是否有其他类似这样的客户使用过?

    BRS

    杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    是的、通常并联连接相同的电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    非常感谢您的答复。 我知道 BQ27426可以使用高侧和低侧电流检测电阻器。  我们建议客户使用哪一种?  高侧电阻器与低侧电阻器之间是否存在差异?

    BRS

    杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    我们建议使用低侧、因为它是一种更简单的实现方式。 使用 EVM 设计进行参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    我的客户想要使用高侧电流检测、我需要向您确认以下几点:

    1) 1) 高侧电阻器感应是否有任何优点和潜在风险?

    2)客户最常使用哪种感应方法?

    非常感谢

    BRS

    杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    都可以使用。 我再次检查 bq27426

    bq27426最初采用高侧感应进行设计、因此我认为大多数客户都使用该配置。 简化版原理图中也显示了高侧。 数据表中的"8.2典型应用"一节涵盖了两种情况。