This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:TPS62872-Q1

Guru**** 2380470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218621/tps62872-q1-tps62872-q1

器件型号:TPS62872-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62872

背景:

从 TPS62872数据表中、建议将所有堆叠器件的 COMP 引脚连接在一起、并在通用 COMP 节点和 GOSNS 之间连接一个电阻器和电容器。 但没有说明表明 GOSNS 必须连接到 GND、只是显示补偿网络连接到负载的 GND 的示意图。  

在我们的设计中、如下图所示、我们可以看到  GOSNS 和 VOSNS 负载内部的电阻。

  1. VOSNS 输出电压之间的电阻为~1Kohm
  2. GOSNS 和 GND 之间的电阻为~1Kohm

 

请注意:这张图片中的负载是一个 SOC、并且连接的两个引脚是两个用于遥感的专用引脚。

那么、问题是:

    如果 GOSNS 必须 直接连接到 GND? 如果 可以使用串联电阻、最大阻抗是多少?

    2. 如果补偿电路(来自 COMP)必须连接到 GOSNS 上? 还是可以直接连接至 GND 或悬空?

    3.在 我们的电路图中, GOSNS 通过1K 电阻器连接到 GND。   然后 将补偿网络连接 到 GOSNS。  那么、 补偿网络是否可以在我们的设计中正常工作?

谢谢你,期待着回复。

方框图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    COMP 引脚不应悬空。 它应连接到器件的 GOSNS 引脚。 遥感连接应具有较低的阻抗路径、以实现 稳定调节。

    您可以将 EVM 布局作为板上的参考。   https://www.ti.com/tool/TPS62873EVM-143

    您是否在 SOC 上有1k Ω 内部电阻,您能分享更多详情吗?  您可以将遥感连接到连接到负载附近的电容器。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

    抱歉、我检查问题并发现错误、我需要重新表述以下问题:

    对于问题1、我需要确认是否必须使用 GOSNS 并将其连接到 GND? 它可以悬空吗?

    对于问题2、我知道您的意思是应该将补偿网络连接到 GOSNS。

    让我进一步解释一下我们的项目中发生的问题:

    电路图如下所示、并且  在电源启动期间 VCORE_SENSE_N 中存在振荡。

    我们发现 SOC 中有两个1k 欧姆的电阻器。

    因此、我提出这个问题是为了弄清楚 TI 的设计要求、并验证我们是否有不正确的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Thnaks 以分享详细信息。

    是的、您必须将 GOSNS 引脚连接到 SOC 接地、并且不要将其保持悬空或不要连接到 PCB 的电源接地。

    SENSE 线路非常敏感 、并且为 SENSE 线路建立连接很可能导致振荡。 您能否共享布局、原理图和振荡波形? 它有助于找到根本原因。

    此致、

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面的第一张图片是我们的测试中的振荡图片、第二张图片显示了当前用于根本原因分析的焦点、SOC 中有1k Ω 电阻(但尽管如此、1k 是在测量后判断的、SOC 供应商现在未确认)。

    此外、我们检查了遥感信号的布局、但没有发现明显的噪声路径。

    根据 TI 的要求(GOSNS 至 GND)、我认为1K 问题最有可能是根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意你在这里的评论。 GOSNS 引脚不应连接1k Ω 电阻器。 有电流从这个信号中流出、并且具有额外的电阻器将改变电压调节。 这可能是导致此处振荡的根本原因。

    您能否共享布局和测量设置?  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将结束话题、因为讨论正在离线进行。

    此致、

    Tanvee