This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:自学习条件和测试结果

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220813/bq27426-self-learning-conditon-and-test-result

器件型号:BQ27426

我们查看放电log发现Ra更新的时间和芯片手册不符

芯片手册中的描述为:Ra 表在放电过程中更新。

实验一(循环执行"放电6 %(0.2C)+静置2小时"),没有同步到寄存器,还是尚未更新呢?

实验二(循环执行"放电12 %(0.2C)+静置2小时"),在第四次放电时Ra更新。请问前三次放电Ra为什么不更新呢

e2e.ti.com/.../0336.prepp_5F00_fs.txte2e.ti.com/.../learn.zip

我们检查了放电日志、发现 Ra 更新时间与芯片手册不匹配

芯片手册中的说明表明在放电过程中更新了 Ra 表。

实验1 ("放电6%(0.2C)+ 2小时的静止"的循环执行)未同步到寄存器、还是尚未更新?

实验2 (循环"放电12%(0.2C)+ 2小时的静止")、在第四次放电时更新了 Ra。 为何 Ra 未在前三次放电时更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ra 仅在各种条件下更新。 DOD 必须跨越网格点(例如10% DOD 变化)、并且负载必须足够高。