This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050EVM-001:EVM 校准

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ3050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203468/bq3050evm-001-evm-calibration

器件型号:BQ3050EVM-001
主题中讨论的其他器件:BQ3050、BQEVSW

团队、您好!

我已经购买了两个 BQ3050EVM 来连接我们的电池。 以下是一些关于 EVM 的查询:

1. BQ3050EVM 是否已针对电压、电流和温度进行校准(出厂时)?  

2、上传我的 golden image (. senc )后,是否需要重新校准 EVM 板?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、您好!

    为了获得最佳精度、我们建议在上传 golden image 文件后校准每个 bq3050。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    我要求这个仅针对 EVM 板(因为它附带了预加载的.senc 文件3S)。 对于裸 BQ3050、我们已经在这样做。

    黄金映像的更改是否也会更改电量监测计中存储的校准数据?

    `s 的原因是、我们没有使用高端 SMU 器件进行校准...因此、TI 出厂时使用的 SMU 校准可能比我们的校准好、因此不想重写。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、您好!

    黄金映像会覆盖校准数据。 我认为、如果不进行个别校准、TI 建议使用平均值。 您可以在读取黄金映像之前手动输入平均值。 这样一来、黄金映像就已经具有所需的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    所以,您希望我从新收到的 EVM (TI 已校准)中读取此数据,然后在上传 golden image 后将其重新插入,对吗?  

     此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要使用 TI 默认值、则答案是肯定的。 我们建议使用在电路板上收集的平均值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish,

    我需要做校准,如果我不更新 senc 文件,但只是更新.gg ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议对平均值进行编程、然后使用这些平均值读取 senc 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    当您说平均值时,您是否指出 已存储在 TI 仓库发出的 EVM 板中的校准值(下图中)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的 Shirish,

    以下是我的理解从这次转换,购买新的 EVM 板后:  

    1.首先、我们将校准后的值存储在文件 I.E. .gg 文件。

    2.然后,我们将自己的.senc 文件( golden image )编程到 EVM 板上。

    3.此后, Re 写入校准值,我们已经存储在第一步。

    这样、我们就可以获得 TI 提供的校准值和我们自己的参数集。 正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、您好!

    是的、你可以这么做。 只写入校准值而不写入 gg 文件中的其他任何内容。

    一个更好的方法是采取一个新的 senc 文件后,你的步骤,并使它成为你的黄金映像。 那么它将包含组合映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish,

    使用 BQEVSW 软件,是否有任何选项写入/只读校准参数(TAB)/从.gg 文件? 我试图找到这样的选择,但无法做到。

    另外,请。 确认.senc 文件和 golden 映像只是备用名称。 它们没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqEVSW 不允许从 gg 文件写入特定的数据闪存参数。 允许全部读取。

    .senc 是一种文件格式。 Golden 映像通常存储在.senc 文件中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以这样做。 只写入校准值,不写入 gg 文件中的任何其他值。

    我刚才提到这句话。 所以,你的意思是,在导出.gg 文件后,删除除校准数据之外的所有数据,保存它,然后导入该.gg (只有校准数据)后写入新的黄金映像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以这样做

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,

    或者另一种方法是,我们可以保留 TI 的 EVM senc 文件(而不是我们的 Senc 文件),它是原样,只需要导入.gg 文件 (我们的参数),从它删除校准参数。

    这样、我们就可以保留 TI 的现有校准参数并更新我们的参数。 因为 TI EVM 附带3节电池设置、而我们的是4节电池配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    我们尝试了上述过程和。 令人惊讶的是、任何 EVM 板中的温度都没有校准。

    在所有3个新 EVM 板上都相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、您好!

    内部温度通常在2摄氏度以内。 外部校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    因此、在分派 EVM 板之前只会完成电流和电压校准。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 未校准。 IC 本身将进行电压校准。 电流校准取决于 EVM 上的迹线电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、听到这个消息后感到震惊。

    因为所有的交谈都了解到 EVM 在派单之前经过了很好的校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、您好!

    只是想弄清楚。 IC 经过出厂校准、但不是 EVM。 EVM 是一个参考设计、校准误差不会很大。 使用 bqEVSW 进行准确校准。 从多个电路板平均得出值对于黄金映像是有利的。