This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ78350+BQ76930可帮助检查原理图。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220608/bq76930-bq78350-bq76930-help-check-the-schematic

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200

您好

请帮助查看原理图、BQ76930+BQ78350 7系列设计(MOS 高侧控制、使用 BQ76200驱动器)

  无法收集电池电压、也无法进行通信;PEGOUT 输出电压为0.6V。

e2e.ti.com/.../8816.Schematic-Prints.pdf

请提供一些建议。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    在外部 P 沟道 FET 平衡电路中、二极管连接错误。  阳极应连接到 FET 的栅极、而不是栅极电阻器之后。



    通常、N 沟道 FET 用于外部电芯平衡、因为它们对于随机电芯连接更加稳健。 有关更多详细信息、请参阅第10节"随机电池连接–在  bq769x0系列10大设计注意事项

    我建议他们看看 TIDA-01093适用于 P 沟道外部平衡连接的参考设计。

    TIDA-00792参考设计 具有 BQ76200高侧驱动器、且此设计最接近客户的设计。 他们以前是否看过此设计?  

    我建议他们首先要仔细看看这些设计。

    此致、
    何塞·库索