This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426的自学习条件

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219236/bq27426-self-learning-condition-for-bq27426

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、TI 工程师

BQ27426使用的阻抗跟踪算法,关于自学习部分,我们目前了解到的信息如下:

1. Qmax:在DOD累计变化超过35的后,静置5小时或者OCV稳定后,采集OCV,并更新Qmax。μ m

2. RA 表:放电持续500s后,此后每50秒计算一次,实时计算的阻抗 R (DOD、T)里。每当 RAM 经过这个些格点时,DOD 里的阻抗 RAM 会存储在 R (DOD、T)就会按公式(6)经过归一化处理,存储到数据闪存,更新已有的阻抗表 Ra 表:RA 0 ~ Ra 14。

如果在如下的使用场景中,BQQ27426是否可以完成自学习,更新Qmax和Ra?

1.电池仅用于供电电源断开的情况下使用,正常使用场景下,电池保持在不充电和不放电的场景下。

2.在供电电源断开的情况下,电池会以0.2C放电1分钟,然后低功耗模式(10mA Current threshold (15mA))维持30分钟;重复6次耗电约30mAh后关机。

BQ27426使用的阻抗跟踪算法关于自学部分、我们目前知道以下信息:

1. Qmax:DOD 累积变化超过35%后、静息5小时后或 OCV 稳定后、收集 OCV 并更新 Qmax。

2. RA 表:放电500秒后及其后每50秒计算一次阻抗 R (DOD、T)并存储在 RAM 中。 每当 DOD 通过该网格点时、RAM 中的阻抗 R (DOD、T)将根据公式(6)进行标准化并存储在数据闪存中、从而更新现有阻抗表 Ra 表:Ra 0 ~ Ra 14。

在以下情况下、BQ27426是否可以进行自学并更新 QMax 和 Ra?

1.电池仅在电源断开时使用,在正常使用情况下,电池保持未充电和未放电状态。

2.在电源断开的情况下,电池会以0.2C 的电流放电1分钟,然后低功耗模式(10mA < 15mA)保持30分钟;重复6次以耗尽大约30mA,然后关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ra 表并非每50秒更新一次、但仅当 DOD 在满足其他时间条件(例如500秒、取决于配置)后穿过网格点时更新。

    第一:是的。 只要满足 QMax 和 Ra 更新条件、电量监测计仍将在放电期间学习 QMax 和 Ra。

    #2:电池的总容量是多少? 30mA 很小,所以根据电池的容量,这可能不足以进行 QMax 更新或 Ra 更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池的总容量为ú s 1230mA。我司的产品在正常使用过程中,不会断开常供电,所以电池不会进行放电,仅是保持在一个固定的容量区间。í a

    1. 500sec的时间可以修改,对应的参数为哪一个,请指导下?针对与这个使用场景下,为了实现自学习,是否还有其它参数需要修改?

    2.自学习更新Ra和Qmax,是否有环境温度或是其他外部条件的限制?

    电池的总容量为1230 mA、我们的产品在正常使用期间不会与常规电源断开连接、因此电池不会放电、只会保持固定的容量间隔。

    1.在时间条件下,哪种配置对应500秒,请告知? 是否需要修改任何其他参数才能实现此场景的自学?

    2.是否存在环境温度或其他限制 Ra 和 QMax 自学习更新的外部条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:它是 一个私有参数、在 bqStudio 中不可见。 它会影响该算法的其他行为、由于知识产权原因、我无法在 E2E 上讨论这些行为。 如果不定期对电池放电或充电、监测计就无法学习任何东西。 您将必须定期放电、以便监测计了解电池电阻和/或化学容量。

    #2:测量仪表将学习任何温度下的电池电阻。 它会将 QMax 学习限制在+10度之间。 C 和+40度。 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电池使用场景如附件所示,请确认如何配置电量计才能更新Ra

    并基于附件的FS文件,更新下对应参数给我们谢谢

    注1

    关于RaTable的更新条件,我们在白皮书中,发现如关键参数(如存在,我们认为都要针对性的调整):

    1. PRIME RELAX 时间 默认500秒
    2. 秒 休息时间 默认50秒
    3. 电阻参数滤波器滤波时间常数,默认41秒
    4. Res Relax Time 默认500秒 Ω
    5. DIS RELAX 时间最小值,默认值未知
    6. DSG 电流阈值 TRC设置15mA

    注2

    希望一并提供以上参数修改前后的对比值。

    附件中显示了我们的电池使用场景。 请确认如何配置功率计、以更新 Ra 表。
    另请根据随附的 FS 文件向我们更新相应的参数、谢谢。

    注1:
    关于可评估性的更新条件、我们在白皮书中发现以下关键参数(如果存在、我们认为应该相应地进行调整)
    1.默认情况下 PRIME RELAX 时间为500秒
    2.秒 休息时间默认值为50秒
    3.电阻参数滤波器时间常数,默认值41秒
    4. RES Relax Time 默认值500秒
    5. DIS Relax Time Min,默认值未知
    6. DSG 电流阈值 TRC 设置15mA

    注2:
    我们希望对修改前后的上述参数进行比较。

    添加当前 FS 文件 used.e2e.ti.com/.../prepp_5F00_fs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PRIME Relax Time 设置为500s 的原因是电芯电压没有立即稳定到电压= OCV - I.R。  

    因此、如果您将监测计配置为更快地测量电池电阻(例如在您的最大 2分钟窗口)、电量监测计将计算出不正确的电芯电阻。 在更改此私人参数之前、请咨询电芯供应商了解电芯电压的稳定速度。