主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好、TI 工程师
BQ27426使用的阻抗跟踪算法,关于自学习部分,我们目前了解到的信息如下:
1. Qmax:在DOD累计变化超过35的后,静置5小时或者OCV稳定后,采集OCV,并更新Qmax。μ m
2. RA 表:放电持续500s后,此后每50秒计算一次,实时计算的阻抗 R (DOD、T)里。每当 RAM 经过这个些格点时,DOD 里的阻抗 RAM 会存储在 R (DOD、T)就会按公式(6)经过归一化处理,存储到数据闪存,更新已有的阻抗表 Ra 表:RA 0 ~ Ra 14。
如果在如下的使用场景中,BQQ27426是否可以完成自学习,更新Qmax和Ra?
1.电池仅用于供电电源断开的情况下使用,正常使用场景下,电池保持在不充电和不放电的场景下。
2.在供电电源断开的情况下,电池会以0.2C放电1分钟,然后低功耗模式(10mA Current threshold (15mA))维持30分钟;重复6次耗电约30mAh后关机。
BQ27426使用的阻抗跟踪算法关于自学部分、我们目前知道以下信息:
1. Qmax:DOD 累积变化超过35%后、静息5小时后或 OCV 稳定后、收集 OCV 并更新 Qmax。
2. RA 表:放电500秒后及其后每50秒计算一次阻抗 R (DOD、T)并存储在 RAM 中。 每当 DOD 通过该网格点时、RAM 中的阻抗 R (DOD、T)将根据公式(6)进行标准化并存储在数据闪存中、从而更新现有阻抗表 Ra 表:Ra 0 ~ Ra 14。
在以下情况下、BQ27426是否可以进行自学并更新 QMax 和 Ra?
1.电池仅在电源断开时使用,在正常使用情况下,电池保持未充电和未放电状态。
2.在电源断开的情况下,电池会以0.2C 的电流放电1分钟,然后低功耗模式(10mA < 15mA)保持30分钟;重复6次以耗尽大约30mA,然后关闭。