This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:为什么79616具有负电压的电荷泵、而79606不具有

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220208/bq79616-q1-why-79616-have-a-charge-pump-with-negative-voltage-while-79606-don-t-have

器件型号:BQ79616-Q1

您好、专家:

  • 为什么79616具有带负电压的电荷泵、而79606却没有负电压? 谢谢
  • Ping 和语调之间有何区别?
  • 检测信号的功能是什么?
  • 可以提高刷新率吗?
  •  数字低通滤波器和 sinc 的功能是什么?
  • 连续模式和单模式有何区别?
  • 自动寻址可以使器件从关断模式转至活动模式、此外、关断转激活音调和关断转激活 ping 也可以使器件进入工作模式。区别何在?

谢谢

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1) 1)通信稳健性得到了改进

    2) 2) Ping 通过 UART Rx 进行、而音调通过菊花链 VIF COM 引脚进行

    3)保持活动信号、以监控器件在睡眠模式下未发现故障

    4) 4)刷新率是多少?

    5) 5)提高抗噪性能

    6) 6)连续模式用于持续监控 ADC 刷新、单次模式为单次触发模式

    7) 7)这是不正确的。 唤醒 ping /提示音从 SHUTDOWN 更改为活动。 自动寻址是对器件寻址的例程。 请仔细阅读数据表。

    此致、

    泰勒