This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:请审阅原理图并有问题。

Guru**** 2383410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055, TPS40057
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214271/tps40055-please-review-the-schematic-and-have-a-question

器件型号:TPS40055
主题中讨论的其他器件: TPS40057

您好、TI 专家!

我的客户现在查看 TPS40055的原理图。 您能否先回顾一下原理图?

它们还有一个问题、就是有时即使应用了输入电源也无法检测到输出。

它们不使用 PR57电阻器、因此 COMP (PIN8)悬空。

是否有必要连接 COMP 引脚以运行 TPS40055? 如果 COMP 引脚悬空、会出现什么情况?

我连接启动波形。

:上行是 SS 引脚。 黄色表示故障操作、白色表示正常操作。

较低线路是5V 输出。  天蓝色 表示故障操作、白色表示正常操作。

:这是在启动过程中检测到故障时的电流消耗。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好蔡斯  

    该器件的功能已经通过 COMP 引脚上适当的补偿元件进行了验证。 如果未使用 适当的补偿元件、则不能保证器件按预期工作。  

    我想这是电流限制、但正如我提到的、 如果 未使用适当的补偿元件、则无法保证器件能够按预期工作

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EL:

    感谢您的支持。

    我与客户讨论过这个问题。 实际上、它们在另一个应用中使用 TPS40057。

    即使 TPS40057的 PIN8处于悬空状态、他们也没有看到相同的问题。 TPS40057运行良好。

    这是一个问题;

    1.具体的作用是什么? 前面的电阻器的正电压? 您是否有任何文档可供参考?

    2.如果我们将 TPS40057的 COMP 引脚悬空、是否存在异常运行的可能性?

    (原因是我的客户在与 TPS40055相同的条件下、未发现 TPS40057运行有任何异常操作)

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好蔡斯  

      有关2类补偿的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../slup340.pdf 中的第17页。 基本而言、电阻会产生零点以补偿负载极点。  

    不建议将 COMP 保持打开状态。 由于已在 COMP 引脚上使用适当的补偿元件验证了器件的功能。 如果 COMP 引脚悬空、则无法保证器件按预期工作。

    - EL