This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08-Q1:TPS27SA08-Q1显示 EMC 抗扰度测试期间 SNS 信号数据的跳变

Guru**** 1490375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220067/tps27sa08-q1-tps27sa08-q1-shows-jump-in-sns-signal-data-during-emc-immunity-test

器件型号:TPS27SA08-Q1

全高。

目前、在对设备进行 EMC 测试时、在进行抗辐射和手持式抗扰度测试时、SNS 电流采样信号会跳变。 正常的3A 采样值变为1.5A 或5.5A。 干扰关闭后、数据恢复正常、请询问可以采取哪些措施来解决此问题? 使用屏蔽线可能是一种解决方案、但我们的设备在正常使用期间不能使用屏蔽线、设备只能使用非屏蔽线。 是否有任何其他方法来优化它。 例如电路设计、滤波和其他方法。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1000MHz 内的频带会导致采样数据发生跳变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    请提供原理图并检查您是否具有以下无源元件:

    选择这些电阻器是为了提供出色的 EMC 性能。

    谢谢。

    什雷亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Shreyas。

    您的响应中哪个电容器如下图所示? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sheng

    CVBB 是从 VS (VBB)到 SYSTEM_GND 的电容器。 COUT 是从 VOUT 到 SYSTEM_GND 的电容器。  

    除此之外、我们建议在 VS (VBB)到 IC_GND 之间添加一个4.7nF 电容器、以进一步提高 EMC 性能。

    谢谢。

    什雷亚斯