This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2846:具有不同电压电平的 CAN Vin 和 Vc 单独供电

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220084/uc2846-can-vin-and-vc-be-supplied-separately-with-different-voltage-level

器件型号:UC2846

您好!

客户想要使用 UC2846输出 AOUT 引脚和 BOUT 引脚上均为5V (高电平)和0V (低电平)的 PWM。   因此、客户计划让12V 输入电压和5V 输出电压到 Vc。

问题:1. UC2846的 Vin 引脚和 Vc 引脚是否可以提供不同的电压电平?  

UVLO 为7.7v。 如果 Vin 由12V 电源供电、VC 由5V 电源供电、UCC2846能否正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我之所以检查这一点、是因为我发现自己可能发现的数据表和应用手册不清楚这方面的内容。 这是可能的、也可能存在使其正常工作的时序要求。 现在我还不清楚。

    请记住、向 VC 引脚提供5V 电压会将栅极驱动晶体管的栅极驱动电压限制为5V-VCEsat。 为什么客户希望对栅极驱动使用较低的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以-我们可以通过 VC 操作 UC284x< 've="" seen="" customers="" uc284x="" this="" way,="" where="" 5-v="" gate="" could="" be="" driving="" level="" mosfets="" or="" egan.="" sequencing="" will="" not="" matter="" but if="" applied="" before="" vin,="" first="" out="" pulse="" at="" full="" voltage.="" if="" vc,="" amplitude="" of="" initial="" pulses="" follow="" start-up="" application="" vc.="" egan,="" you="" want="" operate="" as="" close="" vgs="" breakdown="" possible="" should="" consider="" apply="" vin.="" also="" need="" startup="" into="" a="" load="" well="" dv="" dt="" rate="" initialization.

    史蒂夫