This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2840:TI Webench 电源设计器仿真失败

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213629/lm2840-ti-webench-power-designer-simulations-fail

器件型号:LM2840

我在 TI Webench 中使用以下设置为 LM2840X 创建了设计

输入电压:24V

输出:3.3V @ 0.05A

最高环境温度:85°C

Webench 成功创建了原理图、但当我尝试进行仿真时、只有波特图仿真功能有效。 负载瞬态、输入瞬态和稳态仿真失败。

波特图仿真可行、但其他三个仿真失败

仿真失败时、窗口底部显示的错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenton:

    是否可以提供 Webench 设计的可共享链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenton、谢谢。 我能够复制该误差。 可能是该产品未发布完整的 webench 设计。 我将与 webench 团队进行核实。 如果您想同时使用、我们的产品文件夹中已经提供了该产品的 PSpice 模型。

    www.ti.com/.../LM2840

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenton:

    我们已 在 Webench 解决了器件 LM2840X 的电气仿真故障问题。

    此更新现已在 TI.com 上提供。

    如有任何进一步的疑问、请回复我们。

    谢谢。此致、

    倭马亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Umayal。