This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25175:BQ25175 TS 连接到 MCU IO 并将10k Ω 连接到 GND

Guru**** 2504645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220556/bq25175-bq25175-ts-connect-to-mcu-io-and-connect-10kohm-to-gnd

器件型号:BQ25175

您好

我有疑问需要您的帮助。

TS 未连接到热敏电阻、芯片的唤醒由 MCU 控制。

是否可以将 TS 一侧 MCU 的 IO 连接到接地端?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,明星

    是否可以将 ts 的 IO 连接到 TS 一侧并将10k 电阻器连接到接地?[/报价]

    如果 TS 引脚断开-这是低温故障条件、充电将暂停。  在暂停充电模式下、充电将停止、但计时器不会复位。

    但使用 GPIO 将 TS 拉低会停止充电并复位器件。