This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:GD 最大下拉电流

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217075/ucc25600-gd-max-pull-down-current

器件型号:UCC25600

大家好、

我想知道 GD1和 GD2的最大下拉电流是多少。  

谢谢!

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    器件的最大栅极驱动电流为-25mA。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    您能否解释一下0.4A 源是什么?、 我的理解是25mA 是通常驱动晶体管时的情况、而到接地的电流应该是拉电流、而这两者应该不同。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我的道歉。

    您是对的。 请参阅以下波形、其中验证了最大拉电流和灌电流。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    那么0.4A 源只是300ns 的瞬时浪涌?  这是在通常驱动 MOS 管时、如果 GD1或 GD2将电阻器连接到 GND 会怎么样?  到接地端的最大持续电流是否应该为0.4A? 我的电流对地电阻为126欧姆、持续电流为80mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    栅极驱动器的连续电流将取决于 VCC 和连接到驱动器的外部组件。

    如果将栅极驱动器输出端的固定电阻接地、则连续电流应为 VCC /(驱动器上部 MOSFET 的外部电阻值+导通电阻)。  

    驱动器上部 MOSFET 的导通电阻值可以在数据表的驱动部分中找到。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我的理解是否正确? 驱动器上部 MOSFET 的导通电阻值 为 4~10 Ω?  GD1或 GD2的电流可以通过将 GD1或 GD2的实际电压除以连接到 GND 的电阻得到、 然后、实际电流约为80mA、所以我想最终确认、当 GD1或 GD2将电阻连接到 GND 时、在本例中、 GD1或 GD2所能承受的最大连续电流是0.4A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我 无法 理解您的问题。 您可以向我发送 Webex 会议邀请吗? 我们可以在会中讨论。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我将代表客户发布此问题、我将安排一次会议。 您能告诉我您首选的时间吗?  27/04下午12:00 CST 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该可以。 请将会议详细信息发送给我。 谢谢你。

    此致

    马尼坎塔